This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:RFOUTB 引脚

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/938027/lmx2594-rfoutb-pins

器件型号:LMX2594

大家好、

客户希望通过移除 RFOUTB 引脚上的端接电阻器和电容器来节省布板空间。 如果禁用了将输出 B 断电的 OUTB_PD、那么移除   RFOUTB 引脚上的端接电阻器和电容器是否安全? 如果不是、 输出 B 关闭时、RFOUTB 上需要的最小组件是多少?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果未使用通道 B、则可以将引脚保持悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    非常感谢您确认 RFOUTB 可以保持浮动。

    此致、

    Danilo