请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 大家好、
客户希望通过移除 RFOUTB 引脚上的端接电阻器和电容器来节省布板空间。 如果禁用了将输出 B 断电的 OUTB_PD、那么移除 RFOUTB 引脚上的端接电阻器和电容器是否安全? 如果不是、 输出 B 关闭时、RFOUTB 上需要的最小组件是多少?
此致、
Danilo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望通过移除 RFOUTB 引脚上的端接电阻器和电容器来节省布板空间。 如果禁用了将输出 B 断电的 OUTB_PD、那么移除 RFOUTB 引脚上的端接电阻器和电容器是否安全? 如果不是、 输出 B 关闭时、RFOUTB 上需要的最小组件是多少?
此致、
Danilo