This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32002:I2C 总线超时功能

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/937447/bq32002-i2c-bus-time-out-function

器件型号:BQ32002

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑 BQ32002。

然而、在它们的应用中、RTC 器件需要一个总线超时功能(一个在电源关闭且 I2C 访问突然停止后一段时间内清除 I2C 状态的功能)。
当我检查 BQ32002的数据表时、没有关于此函数的说明。

是否正确地认识到 BQ32002没有上述功能?
此外、如果 TI 的 RTC 产品中有一个具有上述功能的器件、请告诉我。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    如果电源被关闭、BQ32002转换为电池备用电源、并且器件上的 I2C 通信接口被禁用、直到主电源被恢复。 这听起来与您描述的功能不同、我不知道任何 TI RTC 器件是否包含在总线超时后清除 I2C 状态的功能。 如果我对您的问题有误解、请告诉我、但我相信我们的答案是"TI 没有可执行您所需功能的 RTC。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek

    感谢你的答复。

    '如果电源被关闭、 BQ32002 转换为电池备用电源、并且器件上的 I2C 通信接口被禁用、直到主电源被恢复。'

    断电后、I2C 通信接口被禁用、如"在器件上禁用 I2C 通信接口、直到主电源恢复"中所述。
    此时、I2C 通信被禁用、但通信状态是否未被清除并且在电源关闭之前保持在 I2C 状态?

    此致、

    是的

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    您是说器件应清除 I2C 状态寄存器、正如我在 I2C 总线主控微控制器中可能找到的内容? BQ32002不具有此功能。

    此致、