This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5B12204:ROM 模式启动

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5B12204, LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/937695/lmk5b12204-rom-mode-start-up

器件型号:LMK5B12204
主题中讨论的其他器件: LMK03328

大家好

如果我们问 LMK5B12204、您会介意吗?

我们想了解默认 ROM 内容、如 LMK03328说明。
 您有详细信息吗?  



此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsumoto-San、您好!

    根据数据表的第8.4.1.2节、ROM 页面供 TI 内部使用、因此我不确定我们是否可以披露 ROM 内容。 如果客户已请求 ROM 内容、请向我们发送一封电子邮件、其中包含有关客户用例的更多信息。

    LMK5B12204寄存器映射 包括每个寄存器的复位状态、因此复位功能可用于在加电后建立已知的寄存器状态。

    此致、