This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Clcok 多路复用器回命令

Guru**** 2383560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, CD74HC4067
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/937526/clcok-multiplexer-recommandation

主题中讨论的其他器件:TMUX1308CD74HC4067

您好!

我的客户 正在寻找符合以下条件的时钟多路复用器。

  -时钟8kHz LVCMOS 单端输入/输出

 - 8:1或16:1时钟乘法器

您能建议推荐的器件吗?

提前感谢。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    TI 时钟和计时解决方案面向高频系统、因此8kHz 的选项不多。 对于开关和多路复用器论坛而言、这将是一个更好的问题。 通过简单搜索、可将低成本 TMUX1308作为8:1解决 方案、或将成本稍高的 CD74HC4067作为16:1解决方案。

    此致、