This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110计时器

Guru**** 1855500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/937675/tpl5110-tpl5110-timer

器件型号:TPL5110

你好。

我需要使 LED 每秒闪烁一次。 是否可以将 DRV 输出用作 LED 的负载?
下面的电路是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ildar、

    此器件的负载电流未达到1mA 以上。 我建议改用 MOSFET 或缓冲器来驱动 LED、并使用 DRV 引脚控制 MOSFET/缓冲器状态。

    此致、