This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594和 LMX2572同步脉冲

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/937636/lmx2594-lmx2594-and-lmx2572-sync-pulse

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2572

我有一位使用 LMX2594和 LMX2572的客户、并且有以下问题:

我们在调谐器上实现了同步功能、该调谐器使用 TI 2594和2572 PLL 芯片。  我们能够使同步跨多个 PLL 芯片工作。  我们确实有一些问题、您或许可以为我们解答。

  1. 在分数模式下、是否需要为每次新的频率调优发送同步脉冲?
  2. 似乎只有在经过调优后 PLL 完全锁定后发送同步脉冲时、它才起作用。  然后、一旦发送同步脉冲、PLL 似乎必须重新锁定。  这可以有效地使锁定时间加倍。  这都是正确的吗?

感谢你的帮助。

-Will Jarrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将、

    同步脉冲确实会导致 PLL 重新校准。

    不过、我认为您可以使用所有值设置 PLL、但不要使用 FCAL_EN=1对寄存器 R0进行编程。   

    然后、您所做的是使用同步脉冲触发重新校准。

    这样、您只需校准一次 VCO (即同步操作期间)。

    此致、
    Dean