This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5111:上电复位电压

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/937454/tpl5111-power-on-reset-voltage

器件型号:TPL5111

您好!

我的客户评估 TPL5111并担心已释放上电复位的时序问题。

释放 POR 的 VIN 电压是多少?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi、

    POR 的标称触发条件为 VDD 电压上升到1.5V 以上、但由于工艺和温度的不同、因此该数字可能会升高或降低一定的值。 没有欠压锁定、但在低于 POR 触发器的电压下、内部逻辑不一定能够正常工作。 因此、POR 条件在一段时间后释放、通常大约为250µs μ s (根据启动期间的初始振荡器稳定性而变化)。 没有明确的 VIN 电压、POR 在该电压下被释放。

    此致、