This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:STATUS0的波形

Guru**** 2928630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1161214/lmk03328-the-waveform-of-status0

器件型号:LMK03328

リセット前のSTATUS0の波形は既知ですか、それとも指定されていますか?

(它看起来是无限期的、我想确保没有电路设计问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我附上一个英文问题。

    复位前的 STATUS0波形是否已知或是否为规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、  

    为了更好地帮助您、您可以回答以下问题:  


    1.您是否使用 TICSpro 对器件进行编程? 如果是、您能否共享配置文件?  

    2.您能否共享原理图?

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、有一个未确认的项目、所以我将在提出问题之前再次检查这里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shimizu、  
    您能否澄清一下您上次的回答是什么意思、我不关注?  

    客户是否已解决此问题?  

    此致、  

    维森特