This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:LMX2491是否有客户可以使用或评估的驱动程序?

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163568/lmx2491-does-lmx2491-have-drivers-that-customers-can-use-or-evaluate

器件型号:LMX2491

LMX2491是否具有客户可以使用或评估的驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    恐怕我们没有用于对 LMX2491进行编程的 MCU 代码。 您可以使用 TICS Pro 生成寄存器配置并将寄存器值导出到文本文件中、以便进行软件开发。