This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208V2G:CDCM6208V2G

Guru**** 2825765 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164046/cdcm6208v2g-cdcm6208v2g

器件型号:CDCM6208V2G
主题中讨论的其他器件:CDCM6208CDCI6214

您好!

我正在寻找一个 IC (也提供)将1.536MHz/2.048MHz 转换为49.152MHz 等更高的倍数。 此部件是否正常工作- CDCM6208V2G

我还需要上升沿并排或0延迟时钟乘法器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramgopal、  

    您的输入是什么、即 XTAL、XO 等? 您的参考频率是多少? 您需要多少个输出?  

    CDCM6208没有零延迟模式(ZDM)。  


    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    我需要一个时钟输出。 我在下面使用了此 IC、但它已过时。 它是从 ISDN IC 恢复的时钟。 我不是从晶体馈送它。 我需要一个0延迟时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CDCI6214是一种合适的替代方案。 最小可能输入频率为1MHz、器件具有 ZDM。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我想快速采取行动、因为您有124个库存。 是否有用于生成我需要创建49.152MHz 的寄存器的工具。

    谢谢、

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramgopal、  

    是的、我们有一个名为"TICSpro"的工具、这是一个 GUI、可用于对器件进行编程并生成您所需的频率计划。  

    以下是该工具的链接: https://www.ti.com/tool/TICSPRO-SW 

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了

    非常感谢。 请将我添加为朋友、这样我就可以共享原理图供以后检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    50是否有限制? 如果是、您还可以向我推荐另一个。 我需要70。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、这是一个开放论坛、每个人都可以在其中查看该主题。  

    请勿在此处发布任何 NDA 或原理图。 此类材料都应通过电子邮件发送。 您可以通过按我的个人资料找到我的 TI 电子邮件、在底部您应该会看到"View Vicente Flores Prado TI 信息"。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉订购限制/流程。 这通常由营销团队处理。 您是否正在尝试对该部件进行样片、或者 您需要的业务量是多少?