This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDC5801A:替代解决方案

Guru**** 2837020 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CDCS503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163607/cdc5801a-alternative-solution

器件型号:CDC5801A
主题中讨论的其他器件:LMK03318CDCS503

大家好、

以下器件是否有替代解决方案?  

我在 TI.com 中找不到时钟乘法器解决方案

BTW、不必是一个输出、但与上的器件更好地相同

e2e.ti.com/.../ONSM_5F00_S_5F00_A0011486201_5F00_1_2D00_2560346.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  
    我需要知道所需的输入频率和输出频率是多少?

    在这里、时钟发生器或缓冲器可能是一个选项、但遗憾的是、我在 SOIC 封装中找不到这两个选项中的任何一个。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prado、

    我仍在等待客户的规格、

    您能否 提供一些解决方案供我首先查看? 您可以从输入频率1~50MHz 开始

    因为我在时钟发生器部分只找到一个时钟乘法器。

    或者、您可以向我展示我应该搜索哪一个类别

    不需要 BTW、SOIC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  
    在与支持缓冲器的工程师确认后、我了解到缓冲器将不是最佳解决方案、因为我们最近的大多数缓冲器都没有乘法器。  
    在这种情况下、最理想的时钟发生器解决方案是 LMK033118、这是一款超低抖动时钟发生器。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prado、

    Onsemi 使用引脚模式调整乘法器比率如下所示,我们是否有采用类似方法的 IC ?

    此外、LMK03318具有10个输出、这些输出可能超出规格、

    请帮助与时钟发生 器或合成器团队讨论,以获得更好的解决方案。

    如何  

    CDCEL913和 CDCS503?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  
    我们唯一能够找到的潜在解决方案是 CDCM6100x 系列。  

    在 不同引脚组合如何改变输出通道乘法器方面、它的工作方式与竞争器件的工作方式不同。 在这里、引脚更改分频器值、分频 VCO 频率。  

    以下是指向器件页面 的链接:https://www.ti.com/product/CDCM61004

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 找到了 CDCS503吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、  
    CDCS503的数据表表明只有两个乘法器选项、2和1。 换言之、您可以将输入乘以4或1、而 ONSemi 器件在3、2.5、6等可用的乘法器选项方面更灵活  

    此致、  

    维森特