This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCDB800:FPGA Stratix10的输入

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1162951/cdcdb800-input-to-fpga-stratix10

器件型号:CDCDB800

您好、E2E、

目前、我们的客户正在进行电路设计和原理图绘制。
我收到了客户的咨询。
客户首次使用此设备。
他们担心将该器件连接到 FPGA。
请检查电路图吗?
如果您允许、请允许我通过私人邮件进行交谈。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我们可以私下查看您的电路/原理图。  我将发送一封电子邮件以请求时钟树、如果可以、请关闭此处的此主题。

    最棒的

    阿西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    因为我们将它移到了其他介质、所以关闭了该线程。

    最棒的

    阿西姆