This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595EVM:EVM 板问题

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2EVM, LMX2595, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1163434/lmx2595evm-evm-board-issue

器件型号:LMX2595EVM
主题中讨论的其他器件:LMK61E2EVMLMX2595

我们有一个带 LMK61E2EVM 的 LMX2595 EVM、用于控制和输入基准 clk

最近,我们在 LMX2595EVM 工作时遇到了一些问题,因此用新芯片替换了此主板上的 LMX2595芯片,我们看到,如果我们对4GHz 进行编程,我们将看到 40MHz 偏移4GHz 的音调,还会看到一些不需要的谐波杂散。 有什么解决方案可以纠正这种情况??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    您是否在之前的芯片上看到了这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以,以前的芯片还可以,但在测试过程中出现了问题, 后来在组装新芯片时,这一新问题就开始了  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    如果我假设您使用100MHz 参考时钟和 EVM 默认配置、但将输出更改为4GHz、则不应存在任何杂散、因为它是一个整数通道。

    您是否使用不同的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在4GHz 时、我发现一切都很干净、好的、让我再次重新检查我的配置

    对于100MHz 参考时钟、我使用的 EVM 通过 GUI 选项提供时钟和 SPI 控制、我假设它仅为100  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我们犯了一个错误,在5GHz 时看到偏移和杂散,4GHz 音调总是很干净

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ankit、

    在锁定到4GHz 后,是否可以尝试写入 R2[10]= 0? 这将停止内部状态机时钟。 另一件要尝试的事情是、如果 您的 OSC_2X = 1、请尝试使用  0。