This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:有关 CDCLVC1104的问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104, CDCLVC1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164744/cdclvc1104-question-about-cdclvc1104

器件型号:CDCLVC1104
主题中讨论的其他器件: CDCLVC1108

您好:

您是否具有有关 CDCLVC1104PWR 的器件命名规则? 我在数据表中找不到。

如下所示,谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    CDCLVC11不同型号之间的唯一区别是输出和封装的数量、该数量在器件型号的最后一位数字中给出(例如:CDCLVC1104有4个输出、CDCLVC1108有8个输出)。 此外、不同版本的器件在性能、电源电压、额定温度等方面没有差异。  

    可订购器件型号末尾的 PW 或 PWR 仅指示 封装数量。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Connor