This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04806:PLL 可以#39;t 锁定在双环路模式

Guru**** 2507265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164225/lmk04806-the-pll-can-t-be-locked-in-the-dual-loop-mode

器件型号:LMK04806

您好、TI 专家  

我在双环路模式和  单 PLL 内部 VCO 中使用 LMK04806。 STATUS_LD 引脚为低电平、具有 clk 输出、但输出可瞬态。 请就此提供帮助?

 

e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_04806.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗好、

    我注意到您的 PLL2可能无法锁定的三个原因。 首先、为了锁定任何 PLL、您必须选择介于器件范围之间的 VCO 频率(在本例中、内部 VCO 范围为2750MHz 至3072MHz)。 由于您选择的 VCO 频率为2400MHz、因此超出范围、不会锁定您的 PLL。 PLL 被解锁的另一个原因可能是在时钟输出页面上、对于模式、您在用户控件和输出选项卡中设置了时钟分配、而不是在内部 VCO 的双 PLL 中。 我已将我的 TICS Pro 文件与您的用例(根据我从您的图片中了解的内容)一起添加 到 e2e.ti.com/.../LMK04806_5F00_PLLUnlock_5F00_Dual.tcs。  

    在我的文件中、您会发现我没有更改默认配置中的用户控件。 如果您确实需要更改它们、但请记住、如果您使用的是 CLKin0和 CLKin1、则需要启用这2。 如果您需要更多帮助、请为我添加.TCS 文件、而不是图片、以便更好地为您提供帮助。

    祝你好运、

    Andrea