This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2595:LMX2595

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164272/lmx2595-lmx2595

器件型号:LMX2595
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

尊敬的先生:

首先、感谢您的产品支持。

我们已将您的器件 LMX2594和 LMX2595应用到我们的频谱分析仪中以支持20GHz、我们还提供了频谱分析仪的产品线。  

基本上、我们参考您的数据表和应用手册、但在开发过程中、当我们将 LMX2595设置为9545MHz 时、我们发现一些杂散噪声@3.3GHz 和6.2Gzh。

请推荐如何消除这些噪声

请参阅我们的原理图  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiman、

    您能否提供 TICS Pro 配置?