This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04228:LMK04228时钟和同步脉冲输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1164196/lmk04228-lmk04228-clock-and-sync-pulse-output

器件型号:LMK04228

我需要38.4Mhz 时钟输出和通过 LMK04228的 SYNC 输出。
OSCin 使用122.88Mhz、CLKIN 使用38.4Mhz。
我需要基于同步脉冲输入的同步脉冲输出。
图5. 希望了解如何设置 TIC 以同时使用单独的输入和输出、例如数据表中的器件和 SYSREF 时钟输出块。

下面随附了我的 TCS 文件。

e2e.ti.com/.../LMK04228_5F00_test2.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    遗憾的是、我们的器件无法输出同步脉冲(因为它只是用于同步 LMK 输出的脉冲)。 但是、SYSREF 信号可以输出以成为系统的输入。 从您的 TICS Pro 中、我注意到您已经设置了 SYSREF。 但是、如果您尚未这样做、我建议您按照第24页数据表中的步骤操作、了解如何启用 SYSREF 以将其作为输出信号获取。 此外、在第5页的 LMK04828EVM 用户指南中、还有另一个有关如何设置器件的分步指南(这两个器件在设置 SYSREF 时应相同)。

    关于设置 TICS Pro 的问题、似乎您已经启用了 SYSREF、这就是为什么您在所有奇数输出中获得38.4MHz 输出的原因。 要设置偶数输出和零、您必须从输出旁边的下拉菜单中选择所需的输出类型、如下图所示。

    如果您需要更多帮助/说明、请告诉我您为什么要输出同步脉冲。

    祝你好运、

    Andrea