This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2541:加电后寄存器 R6中 REOUT[1:0]的初始值

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165418/lmx2541-initial-value-of-reout-1-0-in-register-r6-after-power-on

器件型号:LMX2541

加电后、寄存器 R6中 REOUT[1:0]的初始值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RFOUT[1:0]的加电状态 应为0x2、这是在 无关 RFoutEN 引脚状态的情况下启用输出的。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal