This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CLOCKPRO:仅适用于 EVM?

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CLOCKPRO, CDCE913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165686/clockpro-only-for-evms

器件型号:CLOCKPRO
主题中讨论的其他器件: CDCE913

大家好、团队、

我可以将 ClockPro 仅用于 EVM 吗? 根据 CDCE813数据表、可以使用 ClockPRO:

可使用什么进行编程、例如客户硬件上已有的 CDCE813/913?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    您应该能够使用 ClockPro。 I2C 是另一种选择。  

    此致、

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vicente、您好、这不能回答我的问题。 也许我需要更精确:借助 ClockPro、无法 在客户硬件上对 CDCE813进行编程。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  
    ClockPro 和 Via I2C 是唯一可以对器件进行编程的方法。 客户遇到什么问题、他们无法使用 ClockPro 进行编程?  

    此致、  

    维森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivente、

    根据 https://www.ti.com/tool/CLOCKPRO 、ClockPro 仅适用于 EVM:

    CDCE813数据表声称:

    请澄清。

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    ClockPro 可与以下器件配合使用、但 其创建目的是与这些器件的 EVM 配合使用。  

    即使这些器件不是 TI EVM、您仍可以在上图中对它们进行编程。 Y

    此致  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    有趣! 您能否提供用于编程的硬件设置的方框图、例如 CDCE913 (无 EVM)? 只需通过 I2C 连接到 uC 的 CDCE913、对吧?

    谢谢、最诚挚的问候、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、  

    我不理解您在这里的问题;什么是 UC?  
    SCA/SDL 配置是否正确、这些引脚用于 I2C?

     使用 I2C 的编程过程可在数据表的第14页找到。