This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK1D1208I:两个问题!!

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1112, CDCLVC1310, LMK1C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165978/lmk1d1208i-two-questions

器件型号:LMK1D1208I
主题中讨论的其他器件:CDCLVC1112CDCLVC1310LMK1C1104

大家好、

我们向客户推荐此解决方案。 他们的问题很少、如下所示:

如果我们的时钟要求是25MHz,我们应该把本机振荡器改为25MHz。
--该缓冲器是 LVDS 的差分缓冲器,您能帮助检查您是否有单端缓冲器。

应用程序:EAP

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:  

    1.是的、没错。

    2. 我们推荐使用 LMK1C110X 系列和 CDCLVC1112/CDCLVC1310作为 LVCMOS 输出的缓冲器。 如果您在寻找与提供的图片类似的4个输出、我建议您使用 LMK1C1104。  

    此致、  

    Connor