This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK5C33216:LMK5C33216

Guru**** 2556440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK5C33216, LMK5B33216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165304/lmk5c33216-lmk5c33216

器件型号:LMK5C33216
主题中讨论的其他器件: LMK5B33216

您好!

我们的定制板上的 LMK5C33216连接到 XO @ 20MHz。 我正在附加 TICS Pro 文件。

当我们将寄存器加载到器件时、除 Out10外的所有输出都将获得156.25MHz 的频率、该值比 Out10高3倍(468.75)

读回寄存器具有应具有的值。

当我选择不同的频率,ZDM,使 PLL 激活等时,该输出也会发生同样的行为。

使用 FPGA 内部的计数器测量频率。

我可以读取哪些寄存器以获得实际频率。 您在 TICS Pro 文件中看到了什么奇怪的东西?

非常感谢!

Michalise2e.ti.com/.../LMK_5F00_PLL2_5F00_Async_5F00_156.25.tcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michail、

    有趣的是、我加载了 TCS 文件并使用 EVM 以156.25MHz 的频率测量了所有输出时钟。

    您可以尝试使用示波器进行探测吗?  是否存在导致测量156.25MHz 三次谐波的阻抗不匹配?

    请注意... LMK5B33216的引脚排列与 LMK5C33216兼容、后者是输出格式编程的一个微小变化-但具有 BAW 的 PLL3的工作频率为2.5GHz、使您能够在所有输出上获得156.25MHz 的频率、同时具有出色的 BAW 类型性能。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    非常感谢您的帮助。 我将探测 时钟作为最后选择、因为终端201电容器处于困难点。 但是、在您确认之后、我执行了该操作、实际上所有时钟都符合预期。 我还感谢有关 LMK5B33216的信息-事实上、这对我们来说是理想的选择、如果我们掌握其中的一些信息、我们将尝试替换它。 谢谢

    米哈利