This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK05318BEVM:全新的 LMK05318BEVM 在到达时似乎已失效

Guru**** 654740 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318BEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1160703/lmk05318bevm-brand-new-lmk05318bevm-appears-to-be-dead-on-arrival

器件型号:LMK05318BEVM

大家好、我之前在购买旧款 TI 评估板时遇到问题、所以我购买了新的 LMK05318BEVM。 跳线根据手册进行设置、IIC 能够找到器件、但没有输出。 电源电流为220mA、当我加载新代码时、在加载期间会有某种形式的输出、但在加载完成后会消失。 我需要做的是演示具有25MHz 基准输入的400MHz 输出。 有什么想法,或者我的电路板有问题吗? 最佳 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、  

    请检查您的电子邮件。 我们可以安排呼叫。

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这会很好、我在办公时间来到 PST 时区、所以建议您选择一个适合您的时间。 如果您想向我发送会议邀请或电话号码、我可以在上午9点进行 PST 工作。 最好、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭该线程、因为我们已将其脱机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我已经测试了电路板、并且没有发现输出问题。 在给定25MHz 输入的情况下、之前提供的 CONFIG (连接)会按预期输出400MHz。

    e2e.ti.com/.../e2e_5F00_LMK05318BEVM-brand-new-LMK05318BEVM-appears-to-be-dead-on-arrival_5F00_Oct-24-2022.tcs

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好、那么您认为问题的原因是什么?  因为当我们执行远程会话时、一旦我们尝试设置为400MHz、输出就会消失。 如果您认为电路板和代码正常、为什么它在那里工作而不在这里工作? 也许您可以发回电路板并设置远程会话,以便查看/设置寄存器等? 最佳 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jennifer、您好、那么您认为问题的原因是什么?  因为当我们执行远程会话时、一旦我们尝试设置为400MHz、输出就会消失。 如果您认为电路板和代码正常、为什么它在那里工作而不在这里工作? 也许您可以发回电路板并设置远程会话,以便查看/设置寄存器等? 最佳 Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清一点、我的问题是电路板在工作台上无法正常工作、没有这一点、我无法进行我需要进行的测量。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    1. 是的、我们可以在您收到电路板后进行讨论(电路板已发货、应 在周一发货)。 默认情况下、我将 EEPROM 编程为输出400MHz。 这意味着加电后(不带 TICS PRO 编程)、应该可以看到400MHz 输出。  
    2. 我不清楚这里和那里的区别、因为我只加载了我共享的配置文件、并且可以看到输出。 未进行其他更改。 顺便说一下、我还使用 TICS PRO GUI 并按照我在呼叫/电子邮件中执行的步骤生成了一个新的配置、还可以获得400 MHz 的输出。  

    此致、

    Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer、

    这听起来很棒、我所需要的就是能够在示波器和频谱分析仪上进行测量、因此如果开箱即用400MHz、我们应该能够将其关闭。 但是、无论哪种方式、一旦电路板在这里、我都将触摸底座。 最佳 Steve。