This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2571:时钟基准隔离限制为90dBc @ 24谐波:可通过 CONFIGTM 实现改进

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2571

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1166163/lmx2571-clock-reference-isolation-limitation-to-90-dbc-24-harmonic-improvement-possible-by-config

器件型号:LMX2571

尊敬的女士们、先生们

问题与合成器模式下 LMX2571的射频性能有关。

我们目前有一个19.2 MHz 的参考时钟。 通过生成350MHz 至470MHz 信号、我们看到了参考时钟的18MHz 至24dBm 谐波、输出信号上的谐波约为-90dBm 至-100dBm、而输出信号的输出功率为+3dBm。

我们已经看到、当我们降低 PFD 频率(增加 N 计数器值)时、这些谐波的功率水平也会降低。 现在、我们想知道以下几点:

  • 您是否有输出端基准时钟的最大谐波功率规格?
  • 您是否有一个将基准谐波减少到最大值的“优化”过程?
  • 您是否有任何电源阻断信息可导致射频输出信号的更好时钟信号隔离?
  • 您是否有任何涉及此主题的参考文档?
  • 或者、您是否有任何有助于优化参考时钟隔离性能的软件?

我期待着你的答复----我要预先表示感谢。

谢谢、此致、

Hanspeter Oppliger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanspeter、

    遗憾的是、我们无法控制参考时钟谐波。 我们已经尝试了很多测试、包括分离 OSCIN 接地、但是没有找到能够有效减少 OSCin 谐波的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel

    非常感谢您的回答、因此我知道我已经尽力改进此参数。 我们已经看到、预分频器和乘法器设置起着特定的作用。 但我想肯定的是,我们大家都做了一些假设。

    非常感谢、致以诚挚的问候、

    Hanspeter