This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:差分射频输出

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1166952/lmx2594-differential-rf-output

器件型号:LMX2594

我注意到数据表中引用的所有输出功率都是单端的、具有电阻式或电感式上拉电阻。

在这种情况下、输出可以配置为具有2个电阻或电感上拉的差分输出、从而产生额外的3dB (ish)功率?

Tnx

Pete

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pete、

    射频输出缓冲器是差分的、因此两个引脚(_P 和_M)具有相同的输出功率、但它们的相位是180°异相。 如果您使用平衡-非平衡变压器将其组合到单端输出、假设平衡-非平衡变压器没有损耗、则输出功率将比从每个射频缓冲器引脚获得的输出功率高3dB。