This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:主从 LMK 时钟输入

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165663/lmk04828-master-and-slave-lmk-clock-input

器件型号:LMK04828

您好  、Timothy T

有关 LMK 输入时钟标准正弦波的一个问题(即 LVPECL 单端输出)。

我们有主从 LMK 方案
主器件 LMK 将为我们多个 LMK(主器件和从器件 LMK)系统中的所有从器件 LMKs 提供时钟输入。 通过 SMA 连接器、主器件发送 LVPECL 输出、而从器件仅接收中的单端时钟。
因此、只有 LVPECL 的 P 输出将连接到主设备上的 SMA 连接器、而该单端 P 输出正弦波将连接到从设备。 LVPECL 的负输出将在主器件端接50欧姆的端接、如下图所示、

请确认以上方案。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    我将于周一(太平洋标准时间)返回给您。

    谢谢、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    您的配置应该正确。 我唯一建议的是从主输出端的负引脚上移除电容器和240 Ω 电阻器。 由于您要使用50 Ω 电阻器对其进行端接、因此不需要这两个组件。 此外、还想强调的是、此设置仅在您填充 R9时才有效。 否则、此逻辑将不适用。

    祝你好运、

    Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪种 R9电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、

    请在下图中找到我的答案。

    祝你好运、

    Andrea