This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:LMX2492 IC 仿真文件

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1166038/lmx2492-lmx2492-ic-simulation-file

器件型号:LMX2492

尊敬的德州团队:

    我们希望在 X 带发送器设计中使用 LMX2492 IC 作为 PLL、在进入 PCB 级别之前、我们希望使用 ADS 软件模拟整个系统。 网站中提供的 IBIS 文件足以进行仿真、您也可以提供其他文件、以便我们可以在 ADS 软件中执行仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您希望进行哪种仿真? SPI 接口或环路性能?

    如果您想设计环路滤波器、可以使用 PLL SIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLL SIM: https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好、我们希望为我们的应用制作 X 带信号发生器板。 我们需要与其他 VCO 一起检查 LMX2492的 SPI 接口和环路性能、以便在进入 PCB 级别之前在 ADS 仿真中获取信号功率和质量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一个 LMX2492 IC 的任何模型吗?这些模型可用于 ADS 软件仿真、用于分析 SPI 接口、环路滤波器设计、分析功率级别和杂散、以及与其他组件 IC 集成并进行匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    我们有 IBIS 模型、您可以从产品网页下载该模型。 IBIS 适用于 SPI 接口信号完整性检查。 广告应接受 IBIS。  

    环路滤波器设计、我们有 PLL SIM。 我们没有其他 ADS 模型。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的即时响应。