This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:故障分析

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1167120/lmk04828-failure-analysis

器件型号:LMK04828

大家好、

       在客户电路板中 、在正常温度下、时钟组2中没有 LMK04828的输出。

       在板载测试后、发现 VCC4_CG2引脚的阻抗为5.3欧姆、与正常阻抗9.24欧姆相比、这是异常的。

       移除了异常芯片并直接在 VCC4_CG2引脚上进行测试、阻抗也为5.3欧姆。

       我们是否曾遇到过类似的故障?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    它们是否在无芯片的情况下测量了 VCC4_CG2引脚的阻抗(在移除异常芯片后)?

    如果引脚在2个不同器件上显示相同的阻抗、则电路板上可能会出现阻抗问题。

    我们能否获得 LMK04828部分的原理图?

    谢谢!

    此致、
    Ajeet Pal