This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE6214-Q1:270MHz 输出、采用27MHz 晶体?

Guru**** 2779495 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE6214-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1166336/cdce6214-q1-270mhz-output-with-27mhz-crystal

器件型号:CDCE6214-Q1

大家好、

 CDCE6214-Q1是否可用于通过27MHz 晶体生成1x 270MHz 输出(LVDS)?  

当我使用时钟树架构工具时、我收到以下消息: "抱歉、我们无法使用您提供的信息找到任何解决方案。"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、  
    是 CDCE6214-Q1可以生成270MHz LVDS 输出。  


    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vicente:

    您能否详细介绍如何在 TICS Pro 中生成270MHz LVDS 输出? 我曾尝试使用该工具(没有 EVM)、但在单击"输出"页面中的"计算频率规划"按钮后、无法获得270MHz 的输出。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pengyu、  

    我没有注意到我使用的 VCO 频率(2700MHz)超出了 VCO 范围... 该频率规划器正确、该器件无法生成270MHz 输出。 2430MHz VCO 频率(在 VCO 范围内)只需将 VCO 频率除以9即可生成270MHz 输出、但这里的问题是 PLL 具有固定值的预分频器: 4、5、6、这使得无法从这些预分频器之后生成的任何频率中获得270MHz。  很抱歉造成混淆。  

    此致、  

    维森特