This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:LMX2594

Guru**** 2811685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, TIDA-01021, LMK61E2, LMK00304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1165571/lmx2594-lmx2594

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: TIDA-01021LMK61E2LMK00304

您好!  

我对 LMX2594有疑问。 下面列出了参考  TIDA-01021设计的设置:

LMK61E2向 LMK04828B 的 OSCin 输出100MHz  

2. LMK04828B 的 OSCout 将100MHz 输出到缓冲器(LMK00304)

缓冲器输出100MHz (LVPECL)至 LMX2594

但是、锁定状态([10:9]、Rb_LD_VTune)始终在锁定(0x2)和解锁(0x3)之间切换、如下图所示:

我的问题:哪个原因会影响 LMX2594的锁定状态? 环路滤波器的组件选择?

下图是我的 LMX 2594环路滤波器。  

最棒的问候!!!

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、需要添加一些信息:

    1、LMK  04828B 作为单 PLL 模式 工作正常、这只是 LMK61E2的缓冲器。  

    2. LMX2594配置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沈杰

    如果您设置 MUXout =锁定检测输出、信号输出是否也在高电平和低电平之间切换? LMX2594的射频输出是否真正锁定?

    您是否在缓冲器 LMK00304之后检查了100MHz 时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Noel Fung:

    我找到了 lmx2594解锁问题的根本原因。 我的原理图中 C2_LF 的容量太小(1.8nF)、导致 LMX2594解锁。

    因此 、寄存器([10:9]、Rb_LD_VTune)可以有效地指示 lmx2594的锁定状态。 无需 设置 MUXout =锁定检测输出

    非常感谢!

    此致!

    Jason