This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04821:LMK04821

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1167744/lmk04821-lmk04821

器件型号:LMK04821

如果时钟组电源 VCC12_CG0、VCC2_CG1、VCC4_CG2和 VCC_CG3可能与其他电源不同、则无法从数据表中清除、即您是否可以将时钟组电源设置为1.8V、以匹配提供时钟接收器的器件电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您应该能够为芯片提供不同的电压;但是、当您打开电源时、您希望切换之间的滞后几乎不存在。 滞后时间不应高于几 ms。 另一个重要注意事项是、任何电源都需要至少为3.3V、否则、它将不会为芯片的该部分供电、这将导致芯片的行为不正确。 因此、您提到的1.8V 电压不足以为器件的任何部分/所有部分供电。

    要进一步扩展使用不同电源的范围、请记住、在 TI 开发的评估模块(EVM)和数据表第112页的示例应用中、我们对所有电压组使用相同的电源。  此外、时钟输出没有内部稳压器、因此需要具有足够输出电流能力的干净电源来实现最佳性能。

    祝你好运、

    Andrea