This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:线性调频脉冲速率和锁定时间

Guru**** 2883740 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1167247/lmx2492evm-chirp-rate-and-lock-time

器件型号:LMX2492EVM

尊敬的德州团队:

     我们需要了解 LMX2492EVM 模块中的两个方面、如下所述:

该 EVM 板中的最大线性调频脉冲速率是多少?

该 EVM 板中 PLL 的模拟锁定时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    环路带宽超过400kHz。

    有关 EVM 的信息、请阅读 EVM 用户指南。  https://www.ti.com/lit/pdf/snau160

    理论模拟锁定时间大约等于4 /环路带宽。

    您可以使用 PLL SIM 来设计环路滤波器并仿真 PLL 性能。  https://www.ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 EVM 用户指南中、我们未找到最大线性调频脉冲速率的值。 您能给我提供这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    斜坡引擎在每个相位检测器周期增加一次 VCO 频率。  

    给定最大值 FPD = 200MHz。 最大 斜坡速率也为200MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我对 EVM 的最大线性调频脉冲速率有一点困惑、它应该以 MHz/秒为单位 那么、它是200MHz/秒、还是其他?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    斜坡引擎可以每 5ns (= 1/200MHz)更改一次 VCO 频率。 如果您的应用需要每斜坡1MHz 的频率变化、则线性调频脉冲速率为200kHz/ns。