This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:寄存器写入/读取问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1168253/lmx2572-register-write-read-issues

器件型号:LMX2572
Thread 中讨论的其他器件:LMX2594

在定制设计中、我使用 LMX2572替代 LMX2594。  我们能够成功使用 LMX2594生成所需的频率、但当我们进入 LMX2572时、我们无法获得锁定信号。  此外、当我们在加电时通过 SPI 读取寄存器时、所有寄存器读取的值为"0"、而不是数据表中的默认值。  在我们将值写入寄存器后、我们能够成功地写回除 R0以外的所有寄存器。  我已包括我们的 TICS Pro 设置以及原理图。  我特别关注电容器值、因为它们与建议值有很大不同。  如果在更换电容器之前有其他方法可以先尝试、我更希望这些元件都位于 PCB 的屏蔽层下、很难找到。  或者至少指向可能更有可能成为问题的特定电容器。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KB:

    LMX2572和 LMX2594是引脚兼容的、但不是100%快插可替换、需要执行其他工作才能使您的系统适用于这两种器件。

    在硬件方面、需要注意以下圆圈区域。

    查看数据表以了解推荐的旁路电容器、这些合成器之间的某些电容器值不同、您可以在数据表的引脚配置部分中找到相关信息。 这些旁路电容器很重要、会影响启动操作。

    RFout、LMX2572不需要外部上拉、因此不应使用 LMX2572组装这些电阻器。 隔直电容器的值应与您的应用需求相匹配。 我们在 EVM 中加入了宽带0.1µF、因为我们不知道客户将使用宽带的频率。

    由于这些合成器的 VCO 特性不同、因此您需要重新设计 LMX2572的环路滤波器。 您可以使用 PLL SIM (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 进行设计并仿真环路性能。  

    TICS Pro 配置、PLL 配置正常。 我建议使用10MHz 或20MHz (使用倍频器)更高的 FPD。  

    对于 LMX2572中的以下寄存器、您可能需要使其= 1。 有关详细信息、请参阅数据表第8.1.12节。