This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 看门狗和计时器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1168033/watchdog-and-timer

主题中讨论的其他器件:TPL5110

您好!  

我在电路中使用的看门狗在检测不到输入脉冲后每隔1秒抛出一次复位脉冲,但是,我的应用需要在缺少输入脉冲后的30秒- 1分钟后重置脉冲,我如何才能实现 thaf,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishav、

    如果您的复位脉冲符合以下时序、您可以使用它来触发 TPL5110、以生成另一个脉冲宽度更长的脉冲。

    在手动单次触发模式下、当 DELAY/M_DRV 引脚上存在有效脉冲信号时、TPL5110的 DRV 输出引脚将在可配置的时间内变为低电平、最高可达7200s。