This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:可与 LMX2595交换

Guru**** 2825765 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2595, LMX2572, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1167518/lmx2572-possible-to-swap-with-lmx2595

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件:LMX2595LMX2594

您好!

不确定这是解决此问题的正确论坛。   

我们目前正在设计中使用 LMX2572。 由于器件供货有限、LMX2595是否是 LMX2572的直接插件? 电荷泵 LPF 需要更改、因此我不建议在零准备工作的情况下直接下降。

pkg 大纲显示了这种情况:


我担心电气方面不正确、因为它们可能具有不同的 VCO (因此不同的调优常量)。 我们目前使用的 LMX2572具有4个组件的 VTune LPF (我认为这是三阶)。 LMX2595的数据表建议使用7个组件的 VTune LPF (我相信这是5阶、可能稍高一些)。  使用低阶电荷泵滤波器的缺点是什么、主要 是杂散产品抑制?

此外、输出射频信号的偏置也稍有不同。  这是强制性要求吗?

谢谢

Dennis Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    这些器件的封装和引脚排列兼容。  

    请注意、LMX2572消耗的电源电流比 LMX2595低得多、如果您的电源电路是针对 LMX2572设计的、则可能不适用于 LMX2595。

    在应用图中、LMX2572使用二阶环路滤波器;LMX2595使用三阶环路滤波器。 因为它们的 VCO 增益和最大值 电荷泵电流不同、三阶滤波器可能会限制 LMX2572中的可能环路带宽。 当然、三阶滤波器往往具有更多的杂散抑制。 您可以使用 PLL SIM (www.ti.com/.../PLLATINUMSIM-SW) 来设计环路滤波器并仿真环路性能。  

    LMX2572射频输出驱动器具有内部上拉电阻、无需外部上拉电阻。 对于 LMX2594、需要外部上拉电阻、否则将不会有射频输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Noel。  这很有帮助。  我们正在尝试确定使用这些器件的方向。