This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:向 OSCin 到 CLKout3和 CLKout4的路由发送问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767729/lmk04208-question-to-routing-of-oscin-to-clkout3-and-clkout4

器件型号:LMK04208

我想通过多路复用器 OscMux1和 OscMux2将 OSCin 路由到 CLKout3和 CLKout4。 数据表第31页指出、数字延迟由 VCO 频率(或时钟分配路径)计时。 除了数字延迟之外、还不能绕过。 出现的干扰是什么? (VCO 时钟与 OSCin 异步)还是在该工作模式下由 OSCin 时钟计时的数字延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的专家很快将澄清这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你是对的。  当 OSC MUX 选择 OSCin 时、数字延迟由 OSCin 频率计时、不再是 VCO 频率(时钟分配路径)。

    感谢您指出数据表中此时不清楚。

    73、
    Timothy