This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594:TICS 中寄存器25的设置与数据表不匹配

Guru**** 2567335 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/768100/lmx2594-the-settings-for-register-25-in-tics-do-not-match-the-datasheet

器件型号:LMX2594
主题中讨论的其他器件: LMX2595

我正在尝试让 LMX2594在我的板上运行、我注意到的一点是、从 LMX2594评估板读取的寄存器25的寄存器设置不同于数据表中的设置。  数据表显示将寄存器25设置为0x0624、但评估模块读回0x0C2B。  对该寄存器没有描述、寄存器25中也没有可控字段。  哪些设置是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、

    此设置不会影响 LMX2594的性能,但下面提供了更多详细信息...

    当器件加电时、它会将所有寄存器设置为加电复位值。  但是、并非总是建议加电复位值。  这就是为什么我们在 TICSPro 和数据表中有显示1和0的寄存器。  这些是建议的值、这是您应该对它们进行编程的值。

    现在、R25是需要讨论的特殊寄存器。  这实际上控制输出倍压器的设置。  由于 LMX2594没有输出倍压器、因此它实际上没有影响、因此任一设置都很好。  但是、对于姊妹产品 LMX2595、我们发现将此设置从0x190624更改为0x0190C2B 可提高性能和输出功率。

    因此、计划更新数据表以使 R25 = 0x0190C2B。  它不会影响 LMX2594、但会保持一致。  我们将添加注释、指出您还可以为 LMX2594设置 R25 = 0x190624、而不会影响性能。

    此致、
    Dean