This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767881/tpl5110-tpl5110

器件型号:TPL5110

我想知道 、我是否可以在特定时间对器件进行一个周期的100ms 长的编程、例如、我希望它 在下午3点打开、并且仅持续100ms?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 R_ext 设置为500欧姆以将时间间隔设置为100ms、并将 EN/One_Shot 设置为低电平以将 TPL5110配置为单次触发模式。 使用 DELAY/M_DRV 引脚将其打开。

    请注意、t_M_DRV 和 t_DB 可能会影响 t_DRV。 有关可视助手的信息、请参阅数据表图12。

    此致、
    通道