This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01801:无时钟输出

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK01801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767595/lmk01801-no-clock-outputs

器件型号:LMK01801

您好,

我  在设计中使用 LMK01801进行时钟分配。在以下工作条件下:

输入:RF 正弦波单端  

输入频率:2.7GHz

时钟输出0:2.7GHz,输出分频为1。

时钟输出4:1.35GHz,输入分频为2。

控制模式:引脚模式/Uwire

根据我的工作条件,我最初尝试了引脚控制模式,配置如下:

TEST/CLKOUTTYPE_0      :高

2.SYNC0/CLKOUTTYPE_1    :::高电平

3.CLKUWIRE/CLKOUTDIV_1  ::高电平

4. DATAUWIRE/CLKOUTDIV_0 :低电平

5.EN_PIN_CTRL             ::低

因此、我没有任何时钟输出。然后我更改了 uWire 配置以反映相同的情况、但我仍然没有获得任何时钟输出。

我的查询是,

当我们使用引脚控制模式时,uWire 线路的状态应该是什么(LEUWIRE/CLKOUTDIV_2、SYNC1/CLKOUTTYPE_2)?

2、为什么没有针对低频的切换、我已经将单端信号发生器的输入更改为100MHz、但仍然没有时钟输出/请尽快澄清同样的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否粘贴您的原理图?
    看起来像处于同步模式的器件。 尝试选中"表7-4. 稳态时钟输出条件
    指定的输入"。