This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2581:CODELOADER R5 (INIT)地址

Guru**** 2955940 points

Other Parts Discussed in Thread: CODELOADER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767501/lmx2581-codeloader-r5-init-address

器件型号:LMX2581
主题中讨论的其他器件:CODELOADER

您好!

我想从位03到00描述的是寄存器地址。 我猜 Codeloader 正在从上到下向寄存器写入 R5 (INIT)到 R0。

要查看 R5 (初始化)、地址不是4'b0101、而是4'b0000。 我认为 R5 (INIT)的用途是复位器件。 此复位是否正确应用?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    没错、地址位是错误的。
    由于 Codeloader 正在褪色、我们不会更新它。
    从现在开始、请使用 TICS Pro 配置我们的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel-San、您好!

    我们将考虑使用 TICS pro。 顺便说一下、在 codeLDER 寄存器视图中、似乎没有复位过程。 编程时、TICSpro 是否会首先复位器件?

    当 CodeLoder 用例时、以下过程中是否没有问题?

    将 R5位4从 0更改为1

    2.写入寄存器

    将 R5位4从1更改为0

    4个写入寄存器

    这将使器件复位一次。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watanabe-San、

    正确、在 TICS Pro 中、R5[Init]不在那里。 不过、我们建议将其添加到客户的计划序列中。
    是的、在 Codeloader 中、您可以手动将位4从0更改为1。
    第3步并不是真正必要的、因为稍后您将对 R5进行编程。