This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:将 Vback 引脚连接到 LDO 的输出

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767336/bq32000-connecting-vback-pin-to-the-output-of-on-ldo

器件型号:BQ32000

大家好,Team,我的客户在他的系统中有一个巨大的锂离子电池组,他想用它来备份 RTC bq32000。

计划使用3V LDO,此时输入来自电池,输出进入 RTC 的 Vback。

您是否认为这是一个可能的想法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安排工程师尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是可能的、但您将无法使用 BQ32000集成涓流充电器

    此致、
    通道