This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1108:建议运行条件中未提及输入电压的最大值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767721/cdclvc1108-no-maximum-values-for-input-voltages-are-mentions-in-recommended-operating-conditions

器件型号:CDCLVC1108

您好!

我在 CDCLVC1102-12的数据集中不了解这些详细信息 :

1.没有高电平输入电压的最大值(请参阅*1)

2. Vth 是什么?为什么 Vth 和 VIH 的单位是 MV? (请参阅*2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A1。 最大高电平输入电压为 VDD

    答2. Vth 是输入电压阈值。 Vth 是 VIH 和 VIL 或 VDD/2的中点

    此致、
    通道