This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:输入到输出相位关系

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767543/lmx2592-input-to-output-phase-relation

器件型号:LMX2592
主题中讨论的其他器件:LMX2594LMX2572

在任何上电或复位条件下、我可以假设输入与输出相位关系恒定吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roni、

    这只能在某些条件下假定。

    具体而言,要求是:

    不在分数模式中

    2. 未使用输入乘法器

    3. 未使用通道分频器

     输出频率是输入频率的倍数。

    如果不能满足全部4个条件、您可以在功率周期之间获得随机相位关系、即使您转至另一个频率并返回。

    LMX2572和 LMX2594系列提供同步功能、可在更多情况下实现确定性相位。

    此致、
    Dean