This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:lmk04828b sysref 频率不变

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04821, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/777712/lmk04828bevm-lmk04828b-sysref-frequency-not-changing

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:LMK04821LMK04828

您好!

我们将 LMK04828B 用于我们的 eNodeB 设计中的一个具有 jesd204b 接口的器件。

LMK 用于生成 devclk 和 sysref。 请查找随附的 thee2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_27_5F00_360K_5F00_Temp.txt 值。

问题是我们没有获得360khz 的 Sysref 频率。 devclk 为122.88mhz。 我们还会在 sysref 中连续获得122.88mhz。

sysref 设置不会更改频率。

请告诉我 sysref OS 120kHz 到360khz 平方或脉冲的设置。

请帮帮我。

此致、

Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请~ LMK04821、该器件具有 VCO1分频器/2 μ A/8。 /4是一个不错的选择、SYSREF 120或360kHz 没问题、器件时钟122.88、184.32、245.76 MHz 也没问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn、您好!
    感谢您的回复。
    我们已经使用 LMK04828B 构建了电路板。 它通过 JESD204B 接口连接到射频芯片。。。器件时钟为122.88MHz、系统参考为120kHz。

    此致、
    Sumathi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 SYSREF 更改为720kHz

    LMK04821返工(与 LMK04828引脚相同)

    2949.12MHz/360kHz = 8192、SYSREF 分频器只能达到8191、这是实现360kHz/120kHz 等低频 SYSREF 的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    我们需要在 DCLKOUT8上使用连续时钟

    此致、

    Sumathi

    e2e.ti.com/.../LMK_5F00_CONFIG_5F00_28_5F00_2_5F00_19_5F00_CONTINIOUS_5F00_ND.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 SYSREF 在 SYNC 路径上、请参阅下图。

    因此、在执行一个同步操作后、我们应通过设置寄存器0x144来关闭同步。 设置位1意味着 SYNC 在该输出上不起作用。  

    请参阅 LMK04828数据表中的 SYSREF 生成示例"9.3.2.1.1 SYSREF 示例设置"。  

    请参阅步骤2 (d)和3 (a)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的支持。

    我们已尝试此过程并在上周五解决了该问题。

    再次感谢。

    此致、

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要120kHz 的 sysref。 我们将 LMK04828更改为 LMK04821。

    但我们无法生成120kHz。 我们需要120kHz 的系统参考连续脉冲。 请告诉我 sysref 为120 KHz 的寄存器设置、JESD 通道为122.88MHz 的 DEV_CLOCK 设置。

    此致、

    Sumathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置 VCO1= 2949.12MHz、VCO1分频器= 4、SYSREF 分频器= 6144

    请参阅附件设置。 TCS 文件可由软件 TICS Pro.e2e.ti.com/.../LMK04821_5F00_SYSREF_5F00_120kHz_5F00_setting_5F00_for_5F00_TICS_5F00_Pro.zip 加载