主题中讨论的其他器件: TIDA-01346
尊敬的 Dean:
这是一个有关为实现 LMX2595的最佳噪声性能而满足 OSC 输入功率要求的问题。
在上一篇文章中、您提到将 Wenzel OCXO 的+13dBm 输出限制为+10dBm、即2 Vpp 到50欧姆、这是根据数据表 OSC 输入允许的最大功率。 我的设计中有2个选项。 第一个输入功率为8dBm、第二个输入功率为9.6dBm -两者均来自100MHz OCXO。 显然、功率越高(压摆率越高)越好、但出于其他原因、我更希望仅提供8dBm 功率。
问题是、如果仅使用8dBm、输出噪声是否会显著降低? 或者、TI 是否有 LMX2595的"添加抖动(fs)与 OSC 输入压摆率(V/ns)"图或数据?
此外、我将使用双 LMX2595技巧(如 TIDA-01346中所述)来降低输出噪声。 在该设计中、TI 使用电阻分压器(6dB 损耗)来分离双路 LMX 的输入 OSC 信号。 但是、它们也不会在 OSCINP 引脚(R15和 R19)上安装51欧姆分流电阻器、因此分压器基本上会看到开路。 这是否是为了提升 LMX OSC 输入引脚所见的电压? 您能解释一下其中的原因吗? 我计划使用封装的 Wilkinson 分频器(具有3.3dB 损耗@ 100MHz 的微型电路 LRPS-2-1)在两个器件之间拆分输入 OCXO 信号、并且在 OSCINP 引脚上有50欧姆的分流电阻器。
谢谢、
Tony