This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:SYNC/SYSREF_REQ 设置序列

Guru**** 2589520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/773891/lmk04828-sync-sysref_req-setting-sequence

器件型号:LMK04828

大家好、团队、

我想通过 SYNC/SYSREF_REQ 引脚配置 SYSREF。 如果没有以下三个设置、是否还需要其他设置?  

1. 0x16A[6]= 1;设置 SYSREF_REQ_EN = 1

2. 0x139[1:0]= 2;设置 SYSREF_MUX = 2 (脉冲发生器)

3.切换 SYNC/SYSREF_REQ 引脚

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、

    另请确保 SYSREF 脉冲发生器上电、SYSREF_PLSR_PD (0x140[0])= 0

    并且、由于 SYNC/SYSREF 是共享的、但请务必在 SYNC_DISSYSREF = 1且 SYNC_DISX = 1时禁用与分频器的同步。 其中 X 是要屏蔽的偶数时钟分频器。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    我还有一个问题。 当 SYNC/SYSREF_REQ 被置为有效时、脉冲 SYSREF 将输出。 如果我将脉冲 SYSREF 计数器设置为5、则只有5个脉冲 SYSREF 输出、然后停止。  此时、是否必须将 SYNC/SYSREF_REQ 引脚取消置位?

    此致、

    爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、

    这听起来更像是脉冲发生器行为。 只要 SYNC/SYSREF_REF 引脚为高电平、您就会获得输出脉冲。
    设置 SYNC_MODE、R323[0:1]= 0x00 (SYNC 引脚禁用)。 这样可以解决您的问题吗?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Timothy、

    通过 SYNC/SYSREF_REQ 引脚的 SYSREF 请求仅支持连续 SYSREF? 当客户使用 SYSREF 请求的 SYNC/SYSREF_REQ 引脚时、客户是否可以设置 SYSREF 脉冲发生器模式?

    此致、
    爱丽丝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alice、

    SYNC/SYSREF_REQ 引脚支持多种模式....
    如果您使用脉冲发生器、您将能够生成1、2、4或8个脉冲。 如果您配置为引脚模式、则通过切换引脚再次请求。 也许这更好地回答了您的上述问题。

    数据表的表1显示了 SYNC/SYSREF 配置的一些可能配置。

    73、
    Timothy