This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:LMK03318未使用 VDDO_X 连接

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/767384/lmk03318-lmk03318-unused-vddo_x-connection

器件型号:LMK03318

您好!

我们在其中一个新项目中使用 LMK03318。 LMK03318不响应 I2C 请求、消耗的电流过大、大于1.2A。  

VDD_DIG、VDD_IN、VDD_LDO、VDD_PLL、VDDO_01和 VDDO_23由3V3电源轨供电。

包括 VDDO_4、VDDO_5、VDDO_6和 VDDO_7在内的未使用 VDDO 电源轨接地。  我们怀疑连接未使用的 VDDO_x 导致了问题。

请告知可以将未使用的 VDDO_x 连接到 GND 吗?  

此致、
Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、
    LMK03318数据表可支持您的 VDDO 设计。 I2C 无 ACK 可能有其他原因。
    请查看“图41”。 LMK03318简化编程流程”,确保 LMK03318输入正确的路径。