请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2615-SP 大家好、
我们能否以0.25dB 的阶跃在100ms 的范围内将 LMX2615射频输出从-10dBm 上升到+5dBm。
此致、Shinu Mathew。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们能否以0.25dB 的阶跃在100ms 的范围内将 LMX2615射频输出从-10dBm 上升到+5dBm。
此致、Shinu Mathew。