请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMK04816 我们自己设计的电路板、相同的输出电路设计和相同的 LDO 为 VCC_clkout 提供3.3V 电源。
使用软件配置相同的频率输出频率(2.4GHz)和相同的电平标准(LVPECL 2000 mVpp)、PLL2的 OSC_MUX 仅选择 VCO、但输出现象是指示灯显示 PLL1和 PLL2已锁定、 但只有 clkout6具有1500mVpp 的2.4GHz 输出、clkout0和 clkout2只能看到大约10mVpp 的输出。