This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:LMX2572

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572, LMK04828, LMX2594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/766677/lmx2572-lmx2572

器件型号:LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMK04828LMX2594

尊敬的 E2E 论坛 员工:

我的问题是、基于 LMX2572参考器件型号的多个 PLL 合成器的相位同步设计选项。

我想同步(x4)合成器(LMX2572),我想知道它是否足以仅用于(x1) LMK04828参考(附图)

- OSCout (LMK04828)--> REF_IN (LMX2572)  
- SDCLKout_XX (LMK04828)-->同步(LMX2572)

或者、否则我需要至少(x2)个 LMK04828器件?



您能否发送一些具有正确路由信令的原理图?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔
    是的、这正是要使用的方法。 需要注意的一些事项:
    LMX2572的同步功能使相位在上电周期、开关频率... 等 但是、这并不意味着器件传播延迟相同。 对于此延迟、您可以使用 MASK_SEED 或 LMK04828延迟来调整此延迟。
    2、如果 LMX2572的输出频率是输入频率的倍数、则这是2类相位同步、您可以在软件中进行此操作、但您仍可以使用该引脚。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    非常感谢您的回复、非常有用的信息。

    同样、您能否验证此拓扑以更好地了解最终解决方案设计背后的概念。 我在图中尝试澄清了这一概念。

    提前感谢您的支持。

    BR、Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔

    我理解为什么您向4个 LMX2572提供4路输出、我同意这一点。

    不过、让我们讨论 SYNC 引脚。

    首先意识到 SYNC 引脚仅是 LMX2594输出频率所必需的、而不是输入的多个频率。 例如、如果您从100MHz 的输入信号产生300MHz 的频率、尽管您确实需要应用同步脉冲、但该脉冲的时序并不重要、甚至可以在软件(类别2)中完成。

    现在假设输出频率不是 LMX2594 (类别3)输入频率的倍数。 在这种情况下、您确实需要向 SYNC 引脚施加输入信号、时序至关重要。 但是、如果您有 LMK04828可用、那么为什么您不只使用其中的 SYSREF 输出呢?

    此致、
    Dean